This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159-Q1:最小带宽(BW)规格是多少?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/607988/ts5a3159-q1-what-is-the-min-bandwidth-bw-spec

器件型号:TS5A3159-Q1

您好!

我正在 TSA5A3159-Q1中进行设计。

 

问题与 TSA5A3159的转角频率和带宽有关 。 典型值为100Mhz。

我想了解整个温度范围内的最小值。

要管理的信号频率为30Mhz、因此有足够的空间。

 

我已经知道、我们无法保证最低带宽、因为数据表中未列出最小带宽、但可以在最低-最高温度范围共享 BW 的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dakotah

    您答对了、我们不能接受最小带宽规格、因为数据表中未说明。   通常  、开关和多路复用器带宽由过程、电压和温度范围内的设计仿真提供保证 、并使用 在室温下的工作台上测得的3个单位进行验证。   

     由于 输入 电容将保持 恒定、3dB 带宽预计不会随温度的变化而变化很大。   但是、由于导通状态电阻增加、插入损耗将随温度升高而增加、我们保证了整个温度范围内的最大值。

    我将查看我是否可以找到更多信息。  

    您还可以查看 这篇文章、该文章还介绍了不同温度下的带宽变化。     

    TS3A27518E-Q1:如果在-40至105的环境温度下运行器件、数据速率是否与数据表中提到的相同

    谢谢、

    Adam