This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3306:如果输入电压为2V-3V、O/P 的状态是什么

Guru**** 2582715 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1184198/sn74cbt3306-what-is-the-state-of-o-p-if-vin-is-2v-3v

器件型号:SN74CBT3306
主题中讨论的其他器件:TS5A21366

你(们)好  

我们在 我们的设计中使用 SN74CBT3306PWR 只是想知道、如果引脚8 (VCC)从0V 缓慢上升至5V、然后由于 BCC 工作条件为4V 至5.5V、O/p 的状态为0V 至4V、将会发生什么情况

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于4V 时、如果/OE 为低电平、则无法保证正确运行、即开关可能不会闭合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关将打开、这种操作是否得到保证?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、
    克莱明是正确的。 低于4V 时、无法保证运行。 不保证打开或关闭。 您在数据表建议之外工作、因此我们无法保证任何内容。  
    不过、如果您计划执行此操作、如果您无法解决此问题、我建议在启动过程中保持/OE 为高电平。 在数据表中、我们并不能真正保证此用例中的任何条件、但它可能会使器件保持关闭状态、直到 VCC 启动。  

    您是否正在寻找 NFET 类型开关? 如果您只是在寻找一个普通的双通道1:1开关、那么选择 TS5A21366等器件可能会更容易在这里使用。 控制逻辑将为高电平有效。 因此、您可以在斜升时将输入接地、然后仅在斜升发生后应用电压。 它还具有断电保护功能、因此、如果您计划在器件未斜升的情况下在输入端施加电压、它将更好地保护器件。  

    谢谢、
    Rami