This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关建议、以支持 USB3.1和 DP1.2

Guru**** 2383560 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI, TUSB1064, TUSB1046A-DCI, TUSB564, HD3SS460, TUSB1042I, HD3SS3212, TUSB542, HD3SS3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/652932/switches-recommendation-to-support-usb3-1-and-dp1-2

主题中讨论的其他器件:TUSB546A-DCITUSB1064TUSB1046A-DCITUSB564HD3SS460TUSB1042IHD3SS3212TUSB542HD3SS3220

大家好、

我们有以下开关吗?

一个是4至8差分对开关、支持 USB3.1和 DP1.2

2、另一个是4到2差分对开关、支持 USB3.1。

非常感谢!

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    1) 1)我的假设是您正在寻找 Type-C ALT 模式器件、在这种情况下、请查看用于拉电流或灌电流应用的 HD3SS460、用于拉电流应用的 TUSB546A-DCI 和 TUSB1046A-DCI 以及用于灌电流应用的 TUSB564和 TUSB1064。

    2) 2)对于 Type-C、我们有许多选项、例如集成了 DRP 端口控制器的 HD3SS3220、具有线性转接驱动器的 HD3SS3212、TUSB1042I 以及具有线性转接驱动器的 TUSB542。

    此致。
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐、JC!

    此致、

    网卡