This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jeffery、
我们可以尝试几种方法来帮助您。
1) 1)更换部件是否解决了问题?
2) 2)从电路板上拆下并放置在工作电路板上的部件是否会导致故障?
3) 3)您是否在正常工作和不工作的系统的栅极、A1、B1和 B2处有任何信号示波器截图?
4) 4)您是否有任何我们可以查看的原理图?
要启动 客户退货、您 可以按照 退货指南填写客户退货信息表。 您可以通过购买器件的渠道、当地 TI 销售人员或 TI 授权经销商提交表格。 (我认为如果 有任何其他类似您的问题的退货、此流程将提供一份报告)
谢谢、
Adam
Jeff、
您提供的故障模式的唯一线索是电压未升至所需水平、这就是我好奇上拉电阻是否足够强大的原因。 如果没有任何示波器捕获、很难判断您认为"失败"是什么。 如果您认为部件有缺陷、我建议通过第一个回复中提供的链接提交退货索赔。 这将通过 我们的质量工程团队启动一个流程。
从故障电路板上卸下的部件是否会导致良好的电路板发生故障?
对于生产日期代码、您使用的是哪个封装? 包装盒上是否有标签图片或 IC 图片?
谢谢、
Adam
下面是器件引脚5和6的示波器截图。 示波器上的通道1是 SCL 线、它从0v 转至5V。 示波器上的通道2是数据线、您只能看到上升到恰好超过2V。 它并不总是看起来被加载的引脚。 有时两者兼而有之。 此外、引脚3和4也是如此
是的、我使用了一个坏部件并将其放置在已知良好的板上、但它无法正常工作。 我还用新部件更换了坏部件、电路板正常工作并继续工作。
我正在使用此部件:
| TI | SN74TVC3306DCUR | psop8_m50_w320x210 |
我现在已经看到了该部件的12次故障、并且担心会出现更高的故障。 此部件上的所有引脚都不会暴露在人的手中、因此不会暴露在 ESD 之外。 这些器件在现场运行数月、然后失效。
我会尝试将一些器件加入您的质量团队、但我知道这需要数周时间...
感谢你的帮助。
此致、Jeff
Jeff、
下面是一些有关如何解码顶部标记的信息。 需要注意的两个方面是4位字母数字代码的最后一个字符以及字母数字代码上方和下方的破折号。 最后一个字符将告诉您它来自哪个工厂、对于 DCU 封装、它应该是 P 或 S。 字母数字代码上方或下方的破折号指示材料的制作日期。 您可以使用此信息查看是否可以将故障材料排序到特定的工厂或日期。
这些破折号有时很难看到、但如果您使用光源并以45度角查看封装表面、则会有所帮助。
您显示的示波器截图不是我所期望的。 我本来期望有一些 失真的边沿、但 看起来您具有非常干净的上升边沿、但它被钳制在2V。 引脚 2、7和8上的电压是多少? 它们是否 能够提供足够的电流来驱动 故障电路板上所需的最高3.3V 和5V 的电压?
Adam