This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:TS3A227E:关于使用比较器启动 TS3A227E 检测序列的兼容性

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/651764/re-ts3a227e-about-compatibility-of-using-comparator-to-initiate-ts3a227e-detection-sequence

主题中讨论的其他器件:TS3A227E

Adam - San、

感谢您的支持。
"为什么要使用上面的音频插孔?  "
→客户仅限于可用器件。
可用部件为4针插孔或报告的5针插孔。

很抱歉,我还有一件事要问。
客户正在尝试为 TS3A227E 使用4引脚插孔和比较器。
使用以下比较器来控制 DET_TRIGGER 引脚。



datasheets.maximintegrated.com/.../MAX9060-MAX9064.pdf

 请告诉我您是否有使用比较器的案例?
此外、请告诉我使用 比较器控制 DET_TRIGGER 引脚的注意事项。


此致、
Yusuke /日本地区


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    只要比较器具有足够的驱动强度、就可以使用比较器将 DET_TRIGGER 引脚驱动为低电平。  

    TS3A227E 上拉电阻的最小值为500k Ω、因此您无需使用太大的电流将其拉至 TS3A227E VIL 最大值以下(Vcc = 3.3V 时为1.32V)。  

    TS3A227E

     

    计算 MAX9060漏极开路输出驱动强度的一种方法是根据数据表的电压规格近似计算输出阻抗。  

    1.8V Vref 时的 MAX9060输出阻抗 由 Rout = VOL/Isink 近似得出

    Rout =(0.23V/500uA )

    Rout = 460 Ω  

    根据上面的公式、您将 看到在分压器计算后、MAX9060能够将 DET_TRIGGER 节点设置为0.003V、小于1.32V (TS3A227E 的 VIL)。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San、

    非常感谢您对我的请求作出的真诚回应。
    让我谈谈比较器检测触发器。

    哪个引脚应用作触发器?
    数据表中描述的设计使用 TIP 引脚。



    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    请 在 TS3A227E DET_TRIGGER 引脚上创建从高电压到低电压的转换、以启动 TS3A227E 自动检测序列。  

     

    在上图中 、标 有 TIP 的音频插孔上的导体通过白色圆圈与接地的红色导体以及连接到 TS3A227E 的 DET_TRIGGER 引脚的带箭头的红色导体进行电气隔离。   您不应具有 从 TIP 引脚到 TS3A227E 的 DET_TRIGGER 引脚的导电路径。

    谢谢、

    Adam     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San、

    感谢 您的回复。
    客户正在考虑以下连接。

    ・耳机插孔尖端引脚⇒ 比较器 IN 引脚( MAX9060等) ⇒ DET_TRIGGER 引脚

    我认为它的建议是困难的。
    不过,我想就可能的可行性提出意见。

    我想就这个问题给你发一封电子邮件。
    我要提前感谢您的帮助。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    您无法将 DET_TRIGGER 引脚连接到要发送音频信号的节点、因为内部上拉电阻会偏置音频信号。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam - San、

    感谢您的友好支持。
    我将向客户报告您的建议和意见。

    此致、
    Yusuke /日本地区