请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3257 尊敬的 TI 专家:
我想知道多路复用 器 SN74CB3Q3257是否可用于1.8V IO 信号。
根据数据表、VIH 最小值为1.7V。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我想知道多路复用 器 SN74CB3Q3257是否可用于1.8V IO 信号。
根据数据表、VIH 最小值为1.7V。
谢谢!