This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:I#39;m 正在寻找能够提供高达300mA 电流的 SPDT 器件

Guru**** 2506705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A12301E, TS3A24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/650551/ts5a3159-i-m-looking-for-spdt-device-that-can-provide-up-to-300ma

器件型号:TS5A3159
主题中讨论的其他器件:TS5A12301ETS3A24157

您好!  

我的客户正在寻找能够提供高达300mA 电流的 SPDT 器件。 他 过去使用过 TS5A3159DBVR、但遗憾的是它无法支持该电流。

对于使用 NXP、NX3L1G3157 SPDT 的原型:

希望有人能提供建议。

 

此致、

Shahaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahaf、

    TI.com 开关搜索工具 具有一个可 针对 输入输出连续电流进行滤波的参数、该参数可在表格左侧的列表中找到。  有9个器件可支持300mA 电流。  您对 TS5A12301E 或 TS3A24157有何看法?

    为什么需要在信号开关上支持高电流?

    谢谢、

    Adam