This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:请求 XC IBIS 模型以实现信号完整性

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/649048/ts3a5018-requesting-xc-ibis-model-for-signal-integrity

器件型号:TS3A5018

您好!

请提供 TS3A5018器件的 IBIS 模型。

此致、

霍亚萨拉沙尔 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoysalachar、

    您为什么需要 IBIS 模型。  TS3A5018是无源 FET 开关、信号路径未进行缓冲、因此缓冲模型无法很好地工作。

    您可以 在 TI.com 产品页面上找到器件的 IBIS 模型。 然后选择工具和软件选项卡。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    感谢您的反馈。

    我需要实现 LVDS 信号的信号完整性。 因此我需要 IBIS 模型。

    在提供的 TI.com 产品页面中、我已经检查了。 模型不可用。

    此致、
    霍亚萨拉沙尔 N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoysalachar、

    我现在看到您的问题、即如果您单击我上面显示的文件、则没有可用的文件。  我已经向我们的 Web 团队提交了一个 TT。

    这是模型

    e2e.ti.com/.../scdm103.zip

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚检查过、网站应该会重新启动并运行。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    在网站上、我获得了仅包含 SOIC、SSOP、TVSOP 和 TSSOP 封装组件的 IBIS 模型。 但在 IBIS 模型内部、RSV 封装的组件 TS3A5018RSVR 缺失16引脚 UQFN。

    请坚持我应该如何进行仿真。

    此致、
    霍亚萨拉沙尔 N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hoysalachar、

    如上所述、IBIS 模型不是无源 FET 开关的理想选择、它不包含封装寄生。 您可以使用任何封装模型、并获得类似的结果。

    谢谢、
    Adam