This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:以太网交换机选择

Guru**** 2506945 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/650309/ts3l501e-the-ethernet-switch-selection

器件型号:TS3L501E

大家好、

客户需要选择  以太网交换机。 他的要求如下:

 单刀双掷、1:2开关

2.在最后2.5G Base-T 上的支持

我发现   我们的以太网交换机只能支持1G Base-T、例如 TS3L501E。  

 TS3L501E 能否支持2.5G Base-T? 我们是否有合适的器件?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    要确定开关是否支持特定的信号标准、您需要评估该信号的带宽和电压。  只要在建议的工作条件下运行、TI 无源 FET 开关就可以支持任何信号标准。  

    您希望支持的信号电压和带宽是多少?  

    看起来、2.5G Base-T 具有4对信号、每通道带宽为100MHz。  TS3L501E 600MHz 应该能够支持100MHz 信号。  查看 数据表中的频率响应、 可以看到、开关@ 100MHz 时的损耗可能约为-0.5dB。   

    谢谢、

    Adam