This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5V522C:如何使用此 IC 设计视频交换开关?

Guru**** 1783250 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5V522C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/650181/ts5v522c-how-to-design-video-exchange-switch-with-this-ic

器件型号:TS5V522C

您好!

我正在尝试 使用此 IC"TS5V522C"进行项目开发、但我对数据表上的语句感到困惑、该语句指出

"TS5V522C 将以更少的失真将 VGA 模拟信号旁路至目标。 DDC 通道(SCA、SCL)可能需要 VGA 连接器上+5V 的漏极开路电平、并且可能需要在目标端使用上拉电阻器。 TS5V522C 数据端口上的有源下冲保护电路可感测下冲事件并确保开关保持适当的关断状态、从而为高达-2V 的下冲提供保护。"

 换言之、我不知道如何使用此 IC 制作完整的电路、我需要在使用前对其进行测试。 我还找不到这款坚固的设计。

您是否有 适用于此 IC 的参考设计电路、以便我可以使用和测试它?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米特拉、

    TS5V522C 是一款无源 FET 开关、旨在将信号从开关的一侧传递到另一侧。  本 应用手册的前几页 很好地介绍了无源 FET 开关。

      

    无源 FET 开关不需要外部组件即可运行、但建议在电源引脚上使用旁路电容器作为良好做法。

    您上面提到的有关需要上拉电阻器的 DDC 通道(SDA、SCL)的注释参考了系统要求而非 IC 要求。  DDC 通道发送器和接收器通常是漏极开路输出、例如在 I2C 通信中。  本说明提醒您 TS5V522C 是无源 FET 开关、没有任何内部上拉电阻。  

    下冲保护表示输入或输出上是否存在高达-2V 的负信号、该负信号不会传递到开关的另一侧。

    我没有一个超出数据表中所示的基准电路、因为该器件不需要任何外部组件即可运行。    如果您有一个电路、您希望我们回顾一下、我们可以这样做。   

    谢谢、

    Adam