This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:IN 端口支持3.3V?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/650129/ts12a12511-in-port-support-3-3-v

器件型号:TS12A12511

客户询问 TS12A12511的 IN 端口是否支持3.3V 电压? 根据数据表、输入端口似乎仅支持5V 电压、但您能告诉我输入端口上是否提供3.3V 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    开关的逻辑控制引脚 IN 以 GND 为基准、VIH 值将随 Vcc 而变化。  您可以在数据表中看到、当 Vcc = 5V 和-Vcc =-5V 时、VIH 规格为2.4V、将支持您的3.3V 逻辑控制信号。

    如果 Vcc = 12V、则 VIH 规格为5V、这将不支持3.3V 控制逻辑信号。

    我在开关和多路复用器 e2e 论坛中搜索了"TS12A12511"、发现这些帖子也可能有用。

    谢谢、

    Adam