This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:需要 TS3L110 IBIS 模型

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110, TS3L100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/648664/ts3l110-need-ts3l110-ibis-model

器件型号:TS3L110
主题中讨论的其他器件: TS3L100

您好!  

我们正在使用 TS3L110、这是我们的项目之一 、我们需要 IBIS 模型来实现它。

提前感谢  

BVRK Prasad

海得拉巴  

印度

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、

    我们目前没有适用于 TS3L100无源信号开关的 IBIS 模型。 该无源开关的信号路径未进行缓冲、因此缓冲模型在对开关的信号路径进行建模方面不能发挥很好的作用。 为什么此器件需要 IBIS 模型? 您尝试在系统中建模什么功能?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的快速响应、  

    我们需要对 PCB 的新设计进行 SI 分析,因此我们需要 TS3L110 IBIS 模型,您能为此建议等效  的 IBIS 模型吗?

    谢谢、此致

    BVRK Prasad

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BVRK Prasad、

    我们没有可用的模型、并且无法轻松地制作模型、因为该零件较旧且采用存档格式。  

    但是、您可以使用 数据表中的 Ron 和 Con 值以及下面的等效电路来接近模型。  

    谢谢、

    Adam