This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:有关 TS5A3160的查询

Guru**** 2508075 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160, SN74LVC1G3157, TS5A12301E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/648733/ts5a3160-query-regarding-ts5a3160

器件型号:TS5A3160
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157TS5A12301E

我的客户需要在 ADC 前使用 TS5A3160来多路复用两个信号。

信号是温度和压力。 电平最大为0V 至2.5V。

 使用 TS5A3160是否有任何限制?

 其次、客户对 TS5A3160中使用的 MOSFET 有疑问? 是 P 沟道还是 N 沟道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    TS5A3160可用于将信号0V 切换至2.5V。  为什么选择 TS5A3160?  TS5A12301E 具有比 TS5A3160更低的导通状态电阻、而 SN74LVC1G3157的成本要低得多。

    TS5A3160中使用的 MOSFET 是并联的 P 沟道和 N 沟道 FET。  您可以通过 Ron 与输入电压间的关系图的形状看到这一点。  

    谢谢、

    Adam