请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3160 主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157、 TS5A12301E
我的客户需要在 ADC 前使用 TS5A3160来多路复用两个信号。
信号是温度和压力。 电平最大为0V 至2.5V。
使用 TS5A3160是否有任何限制?
其次、客户对 TS5A3160中使用的 MOSFET 有疑问? 是 P 沟道还是 N 沟道?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户需要在 ADC 前使用 TS5A3160来多路复用两个信号。
信号是温度和压力。 电平最大为0V 至2.5V。
使用 TS5A3160是否有任何限制?
其次、客户对 TS5A3160中使用的 MOSFET 有疑问? 是 P 沟道还是 N 沟道?