This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3253:SN74CBTLV3253的 VOH 和 VOL 电平

Guru**** 2380900 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3253
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/647518/sn74cbtlv3253-voh-and-vol-level-of-sn74cbtlv3253

器件型号:SN74CBTLV3253

尊敬的专家:

我们将 SN74CBTLV3253用于 I2C、但要检查该器件的 VOH 和 VOL 阈值。

但是、在数据表中找不到它。

您能告诉我 SN74CBTLV3253的 VOH 和 VOL 阈值吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    SN74CBTLV3253等 TI 开关和多路复用器是无源 FET 开关、没有和电流驱动能力。  VOH 和 VOL 规格不适用于这些无源 FET 开关、因为它们不能生成输出电压、而只需将输入电压传递到输出。  

    您可以在本应用手册的前几页中找到有关 TI 无源 FET 开关基本操作的更多信息。

    如果您需要具有驱动能力的 I2C 开关、 您可以开始查看 TCA954X 系列器件。  

    谢谢、

    Adam