This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:关于 SPI-Flash 信号的开关应用

Guru**** 2512115 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/647139/ts3a27518e-q1-about-switching-application-of-spi-flash-signal

器件型号:TS3A27518E-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3A27518E

您好!

让我谈谈如何使用 TS3A27518E-Q1。
客户正在尝试将 TS3A27518E-Q1与附加文件的配置一同使用。

e2e.ti.com/.../TS3A27518Q1.pdf

1.客户希望在 SPI-Flash 1和2之间切换。
  有可能吗?
  您是否有随附电路配置的跟踪记录?

2 μ s.NC 和 COM 处于"开"状态并且 FPGA 侧处于"高- Z"状态、那么 NC 侧会发生什么情况?

请给我建议。   

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    1) 1)许多客户将 TS3A27518E 器件用于 SPI 多路复用应用。 可以在 TS3A27518E-Q1数据表中显示的配置中使用它。


    2) 2)当 TS3A27518E-Q1器件处于"打开"状态时、它会创建一条从 COM 到 NC/NO 的低阻抗串联路径 在 COM 上看到的电压将在 NC/NO 上看到 如果 FPGA 在 NC 侧为高阻抗、COM 侧将通过开关的"导通"路径从 FPGA 看到高阻抗、从而形成串联低阻抗路径。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢、
    Adam