This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:4:1 HDMI/DVI/DP 开关

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, DS16EV5110A, TMDS181, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/741755/ts3dv642-4-1-hdmi-dvi-dp-switch

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: DS16EV5110ATMDS181HD3SS215

您好!

使用 TS3DV642、2:1开关;是否可以实现4:1开关?

通过将3个 TS3DV642 IC 用作:2个 IC 将接收4个输入、并将输出组合在一起、第三个 TS3DV642 IC 将进一步选择一个输出。

如果支持,应遵循哪些路由准则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavithra

    是的、您必须级联多个 TS3DV642才能实现4:1开关解决方案。 限制因素是信号路径上的 TX 和 RX 功能以及信号链需要支持的数据速率。

    无源 FET 开关没有任何驱动能力、也不是具有寄生电阻 Rdson 或 Ron 和电容 Con 的理想导线。 您放置在串行中的每个开关都会将这些寄生值添加到您的信号路径中。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的指导。

    TX 是标准 DVI/DP CPU、RX 是标准 DVI/DP 监视器。

    那么、4:1级联是否正常工作? (考虑 Rdson、Ron 和 Con)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavithra

    只要正确考虑了所有设计参数、就可以使用级联。

    为了提高信号质量、您可以考虑添加转接驱动器/ reddimer、转接驱动器/重定时器的位置取决于 TX 和 RX 功能。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    如果我使用 DS16EV5110A (用于 DVI、HDMI 源/中继器/接收器应用的视频均衡器(3D+C))、可以吗? 仅在四个输入侧中的每一个侧使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavithra

    我不熟悉 DS16EV5110A、您也可以查看 DP159 (交流耦合 TMDS)或 TMDS181 (直流耦合 TMDS)。

    而是 TS3DV642、另请考虑改用 HD3SS215。

    谢谢
    David