This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4053B 串扰

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/742457/cd4053b-crosstalk

嗨、您好、抱歉回复很慢。 我对 Y 到 Y0路径、X 到 X0路径和/或 Z 到 Z0路径的串扰感兴趣。 40dB 规格是如何实现的? 测试设置是什么、这样我就可以知道干扰源/受扰对象的阻抗。 是50欧姆吗? 我可能能够将其退给。 也许有一个简单的"Dut"类型、它是如何在文档备注中的某个位置进行测试的?

我们通过这些多路复用器运行极其敏感的信号、我们始终在寻找最大限度地减少系统中串扰的方法、因此只需对系统中的这一潜在串扰区域进行一些检查即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baron、

    CD4053B 的引脚排列如下

    要测量  Ax 或 AY AY 串扰(引脚14到引脚13、在同轴电缆上关闭开关)、通道输入和输出按如下方式连接到网络分析器。

    用于生成图的公式为:

    串扰(dB)= 20log (Vout/Vs)

    其中
    Vs:施加到导通通道源极引脚的电压
    VOUT:在关断通道的输出引脚处测量的电压

    一般串扰图表示为频率(Hz)与幅度(dB)间的关系

     

    类似地、下图是 Bx 或 By to by (引脚15至引脚1、Bx 开关关闭):  

    同样、下图是 CX 或 Cy Cy (引脚4到引脚3、Cx 开关关闭):

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、

    海伦