This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:保护引脚免受过压影响

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/741697/cd4051b-protecting-pin-against-overvoltage

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: MUX508

您好!

我有一名工程师在 odb 应用中使用 CD4051B、其中一个引脚受汽车电池瞬变(>35V)影响。

是否有适合保护 CD4051B 的推荐器件、对带宽(1Mbps)的影响最小。

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托

    odb 是否代表板载诊断? 连接到交换机的是什么以支持此应用?

    35V 瞬态电压将超出 CD4051B 器件的建议工作条件。 您可以使用快速 TVS 二极管来保护器件、将瞬态电压钳制在 CD4051B 的绝对最大额定值范围内。

    我们还有8:1 MUX508器件、支持36V 电压、不需要35V 电压的保护

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    35V 系列中是否有任何引脚对引脚兼容的 CD4051BPWR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

     CD4051目前没有支持36V 的 P2P 替代产品。  

    谢谢、

    Adam