This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS 信号重复或拼接

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, DS90LV804, DS90LV004, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/741244/duplicate-or-splitt-lvds-signal

主题中讨论的其他器件:DS90LV001、 DS90LV804、 DS90LV004、 DS25BR110

各位同事好!

我有一个问题、我找不到任何地方。

我有一个 LVDS 接口、用于 LVDS 显示面板、单通道、三通道和时钟信号。

如何将此信号用于两个显示面板? 有两个相同的面板。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够在同一总线上放置多个接收器、只要它们使用非常短的桩线进行连接即可。 这通常需要 DS90LV001等缓冲器将信号传输到实际目的地:

    对于四个 LVDS 通道、请使用、例如 DS90LV804。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的快速回答。

    我的问题是发送器(单板计算机)和显示屏之间的距离大约为1.5米... 据我了解、缓冲器应尽可能靠近源极放置。 对吧?

    但我会使用 DS90LV004、由于采用了封装、焊料更容易。

    以下是指向显示屏的链接: 显示屏

    此致、
    Heinrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heinrich 您好、

    如果距离较长、则可能需要在 Tx 侧或 Rx 侧或电缆两侧使用具有预加重/均衡功能的缓冲器、具体取决于您的速率(频率)和环境(电缆类型等)。 请查看 DS25BRxxx 器件(例如 DS25BR110 ...)。

    此致、
    相位