This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:I2S 接口

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/741417/ts3a5018-i2s-interface

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件:TMUX1574
我计划将以下4xSPDT 模拟开关用于 I2S 接口切换用途。
 
TS3A5018RGYR
请建议此器件是否正常、是否具有 I2S 接口。
10欧姆内部电阻如何影响信号强度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Munneeswaran、
    TMUX1574是一款4通道2:1、我推荐用于 I2S。 它具有高带宽(1.5GHz)和低导通电阻(典型值2 Ω、最大值4.5 Ω)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muneeswaran、

    TS3A5018具有  能够支持 I2S 信号的电压(3.3V)和带宽(200MHz)。

    I2S 是一种低电流数字信号、因此 10欧姆导通状态电阻的压降不 会成为 系统中的问题。  如上所述、Ravi 提供了一款全新的 TMUX1574器件、非常适合此应用。

    下面是一个计算示例。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您的器件建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您对示例的详细解释。