This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3244:SN74CB3Q 系列的电荷泵要求

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/739903/sn74cb3q3244-charge-pump-frequence-of-sn74cb3q-series

器件型号:SN74CB3Q3244

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 SN74CB 系列并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表、SN74CB3Q 系列具有内置电荷泵。

我想知道这个电荷泵的驱动频率。

我们将考虑用于开关射频信号路径的多路复用器、
我担心电荷泵产生的杂散的影响。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    电荷泵的驱动频率将是专有信息。  该设计注意不要让电荷泵频率影响信号路径。  过去 三年来、我一直为这些部件提供支持、 并且没有听说 SN74CB3QXXXX 器件的电荷泵出现系统中的杂散问题的任何报告。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    我知道开关频率是保密的。

    在这种情况下、客户的应用是收发器、他们必须考虑所有频率和互调、无论是否出现问题。

    如果可能、您可以考虑提供信息吗?
    如果没有、我将让客户考虑另一个器件。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    感谢您了解我们未披露专有电荷泵频率。  

    除了设计信息、客户需要从我们的器件中看到什么才能在其系统中使用它?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    在这种情况下、客户希望确认开关频率。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    我们无法揭示电荷泵频率。  

    如果客户可以使用不同的信息、我可以提供帮助。  

    由于我们无法提供专有信息、因此我将关闭此操作。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在这种情况下、客户使用其他多路复用器。

    因此、我同意关闭此主题。

    感谢您的耐心。

    此致、

    新一