This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4052:客户需要3.3V 时的开关特性数据

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/741650/cd74hc4052-customer-needs-switch-characterization-data-at-3-3v

器件型号:CD74HC4052
主题中讨论的其他器件:TS3A5017

你(们)好

我的客户希望将 74HC4052用作 I2C 多路复用器、并需要3.3V 时的开关特性数据。 我们是否有可用的数据?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    SN74HC4052数据表在4.5V 电压下提供了 Ron 的一些特性数据。  随着电源电压的降低、您可以期望更高的导通状态电阻。

    为什么客户选择 SN74HC4052作为 I2C 应用?  为什么需要4:1多路复用器、所有从器件是否都具有相同的 I2C 地址?  

    TI.com 开关选择工具具有用于选择 I2C 产品的快速按钮。  与 TS3A5017一样、这些器件中的许多器件的额定电压为3.3V。

    谢谢、

    Adam