This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:1:3 DP/HDMI 多路复用器

Guru**** 2810805 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/739507/ts3dv642-1-3-dp-hdmi-mux

器件型号:TS3DV642

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

1.如果使用多路复用器、信号下降就是参考插入损耗、对吧?
2.如果 AMD DP 最大长度为8000mil、则在使用 TS3DV642时需要扣除多少线长?
3.如果您使用第二次订购,还会出现什么问题?  (如下所示)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    请提供有关信号压降的更多详细信息吗?

    这取决于8000mil 的插入损耗以及 TX 驱动能力和接收能力。 TS3DV642具有以下特性
    –插入损耗(直流)
    –端口 A:–0.75dB
    –端口 B:–1.0dB
    –回波损耗(1.7GHz 时):–15.9dB

    您需要确保 TX 和 RX 能够补偿 TS3DV642 + 8000mil 的损耗。

    二阶意味着什么?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    1. 您能不能告诉我们-1dB 上有多少迹线长度? (FR4)

    示例 约1000密耳的-1dB? 或在1500mil 附近-1dB。

     

        2.如何确保两个 TS3DV642可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    假设6G 数据速率、5mil 宽布线、0.02 FR4耗散因数、4.3 FR4介电常数、近似插入损耗为0.63*0.63
    dB/in。 1dB、即1.58in。

    TS3DV642可以级联在一起、它是一个无源 FET 开关。 限制因素是信号路径上的 TX 和 RX 功能以及信号链需要支持的数据速率。

    无源 FET 开关没有任何驱动能力、也不是具有寄生电阻 Rdson 或 Ron 和电容 Con 的理想导线。 您放置在串行中的每个开关都会将这些寄生值添加到您的信号路径中。

    谢谢
    David