This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:I2C 信令是否需要 SN74LV4052A 上拉电阻器?

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/740316/sn74lv4052a-sn74lv4052a-pull-up-resistors-needed-for-i2c-signaling

器件型号:SN74LV4052A

您好!

我想将该器件用作 I2C 多路复用器、并对上拉电阻器有疑问。  数据表的图13显示了典型的 I2C 多路复用器配置、是否确实需要在每个多路复用 I2C 信号上都使用上拉电阻器?  我本以为可以在公共路径上放置一组上拉电阻器、将电阻器数量从8个减少到2个(假设使用全部8个输出)。  TI 建议为每个 I2C 对配备专用上拉电阻器是否有某种原因?  谢谢。

-Chris Skalka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    建议在开关两侧放置上拉电阻器、以防止开关从低阻抗状态变为高阻抗状态时出现毛刺。  如果您只有 COM 端的上拉电阻、则当信号开关处于高阻抗状态时、开关另一侧的从器件可能会悬空。  如果系统中的主器件或从器件的 I2C 总线悬空没有问题、您可以决定使用更少的上拉电阻器。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam、一个澄清、您是否建议在两侧或仅在"非公共"引脚上拉电阻。 数据表中的图仅显示了多路复用器侧("非公共侧")上的电阻器。  谢谢。

    Chris Skalka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    信号开关本身根本不需要上拉电阻器。  数据表中的示例简单地表明、您可以在 I2C 等开漏系统中使用该器件。  上拉电阻器要求由 I2C 主从要求决定、无信号开关。

    当未选择通道时、信号开关将创建一条 Hi-Z 路径、如果没有上拉电阻、则可能导致开关任一侧的 I2C 总线悬空。  我建议在所有 I2C 主器件和从器件上放置上拉电阻器、如果它们的 I2C 总线浮动、则会出现问题。  

    谢谢、

    Adam