This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:内部是否有电荷泵电路器件?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3253, SN74CBT3251, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/739908/sn74cbt3251-is-there-a-charge-pump-circuit-device-inside

器件型号:SN74CBT3251
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3253TMUX1208

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN74CBT3251和 SN74CBT3253。

他有一个问题、所以我想知道您是否可以提供建议。

--

关于 SN74CBT3251和 SN74CBT3253、内部是否有电荷泵电路器件。

我认为里面没有电荷泵、但我想确认一下、以防万一。

因为我们考虑将该多路复用器用于开关射频信号路径、

我担心电荷泵产生的杂散的影响。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、
    你是对的。 SN74CBT3251/53没有电荷泵。

    供参考,我们有一个较新的8:1多路复用器(MTMUX1208),可能是一个很好的选择。 您是否知道它们的用例要求(例如频率、电源电压等)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享此信息并通知 TMUX1208。

    应用是收发器。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一