This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:TS3DS10224RUKR

Guru**** 2526310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/740081/ts3ds10224-ts3ds10224rukr

器件型号:TS3DS10224

大家好、

我能不能知道下面描述的4英寸布线长度意味着多路复用器到连接器的距离或 CPU 到多路复用器的距离关于 USB2.0信号吗?

从 CPU 到 MUX 的 USB2.0信号的布线长度限制是什么?

高速正负走线必须始终匹配长度、且长度不得超过4英寸;否则、眼图性能可能会降低。 在布局中、正负布线的阻抗必须与电缆特性的差分阻抗相匹配、以实现最佳性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    这些是从应用手册 USB 2.0电路板设计和布局指南 SPRAAR7A 获取的通用高速布局指南 、并不特定于多路复用器。  多路复用器是无源 FET 开关、不具有任何驱动能力 、因此在布局中必须小心   、以最大限度地减少布线导致的损耗。  最好的情况 是将整个信号链中的所有布线长度尽可能短。    

    谢谢、

    Adam