This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L4892:未获得100b 链路

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L4892, TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/733253/ts3l4892-not-getting-a-100b-link

器件型号:TS3L4892
主题中讨论的其他器件: TS3L501E

我使用的是 ts3l4892、但获取100b 链接时遇到问题。 测试仪报告未终止的问题、是否有人看到此问题

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    您是否有关于什么是100b 链接的更多信息? 您是否有进出器件的信号的原理图和示波器截图?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    请参阅方框图。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    感谢您提供的图表显示一个以太网 PHY 连接到两个不同的连接器。

    您能不能描述一下您是如何获得100b 链接的? 在没有交换机的情况下是否成功建立了此链路?
    进出开关的波形的示波器截图是多少?

    TS3L4892的电源和数字逻辑引脚上的电压是多少?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    如果没有交换机、链路成功。 波形为没有开关的正弦波、而使用开关时、波形发生削波、仅为正波。 TI 是否有任何电路示例? 我是否需要在开关的 I/O 上添加变压器、中心抽头的电压是多少?

    该器件的电压为3.3V。 此外、您是否可以直接与我联系?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    TS3L4892器件建议运行条件规定电压范围为0V 至 Vcc。 开关不会传递小于0V 的信号、因此当信号路径上的电压达到~-0.5V 时、您会看到削波。  

    我们所有的 LAN 开关都具有建议的最小工作电压0V、因此您需要提供共模电压。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    问题是 RJ45 I/O 上没有变压器。 TI 是否有推荐布线的方框图以及要使用的变压器?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    就信号开关而言、我们唯一的建议是信号电压需要大于0V。  变压器建议需要来自发送器或接收器。  从开关的角度来看、我没有任何东西。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    这是 TS3L4892的最佳配置吗? PCB1和 PCB2上的两个以太网磁变压器现已可用、并具有自己的以太网变压器。 请告诉我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    另一个问题是、开关断电是否安全以及以太网线路是否由外部 RJ45驱动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    TS3L4892 没有像 TS3L501E   那样保证隔离的技术规格、在该技术规格中、当 Vdd = 0V 且 I/O 电压= 3.6V 时、它会显示 HiZ。我们不建议在没有 I/O 引脚上的电源和电压的情况下运行 TS3L4892。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    因此、对于 TS3L4892、如果 PCB 上没有电源、则不建议在 RJ45上插入任何电源?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    TS3L4892器件没有将 Vdd = 0V 时推荐 I/O 引脚上信号的规格。 您将需要使用具有断电保护功能的器件、例如 TS3L501E。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    为了在 TS3L501E 上设置断电(PD)模式、需要将 PD 设置为高电平。 但是、如果 PCB 关闭、没有电源、会发生什么情况? 是否需要移除外部以太网连接?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    如果中的 TS3L501E 电源为0V、则会隔离信号路径、因此是否存在以太网信号无关紧要。

    谢谢、
    Adam