This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3167:TS5A3167YZPR DSBGA 尺寸

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/739043/ts5a3167-ts5a3167yzpr-dsbga-dimension

器件型号:TS5A3167

您好的团队;

我们的客户指出 DSBGA 的外形尺寸有两种不同的尺寸、并希望确认这些数字是否正确?
www.ti.com/.../scds187c.pdf
 

1) 1)在首页上、"器件信息"音节为"DSBGA  1.50mm x 0.90mm"
2)第28页上的、尺寸如下所示。
  D:最大值= 1.418mm、最小值= 1.358mm
  E:最大值= 0.918mm、最小值= 0.858mm

 首页上的 D 尺寸为1.50 mm (典型值)、但实际尺寸小于1.418 mm、即使此图也是最大尺寸"。

 客户指出"这是错误"。

 您能解释一下原因吗?

谢谢。
Masaru Shigeta -日本 CSC
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mac、

    对于 DSBGA 封装、实际的封装尺寸因器件而异、直到器件经过制造流程并测量出具有统计学意义的样品尺寸时才知道实际封装尺寸。 数据表在实际尺寸测量之前在首页上发布到网络、并进行估算。 测量器件的样本大小后、会在封装附录中更新驱动度越高的测量值。

    封装附录第28页将是最能驱动的测量、数据表的第一页是预制造估计值。

    我们将在数据表变更待办事项中记录进行此更改的需求。

    谢谢、
    Adam