This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A1066:TS5A1066高电压连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/738905/ts5a1066-ts5a1066-high-voltage-connection

器件型号:TS5A1066
Thread 中讨论的其他器件:TL431

尊敬的先生:

客户正在设计以下电路、以便在开关打开且 COM 电压将足够低于5V 时测量电流。 但是、当开关关闭时、COM 可能通过10Mohm 电阻获得20V 电压。

它关注 COM 绝对最大电压、我们希望确保它不是很好、并建议通常的电路是什么。  

此致、

Masa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要流经 ESD 保护二极管(从 COM 到 V+)的电流低于50mA (IK)、数据表绝对最大额定值表的脚注(4)就允许 COM 电压高于 V+。

    10k Ω 电阻器将电流 MΩ 到 µA 1.5 μ A、因此该电路正常。


    如果电流过高、您需要一个支持20V 电压的开关或一个电路通过在其他位置分流电流来钳制电压(实际上、齐纳二极管是 TL431):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您给出的完美答案!