This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:"dt/dv 输入转换上升或下降时间&quot 的定义;

Guru**** 2812355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/736103/sn74lvc1g66-what-is-the-definition-for-dt-dv-input-transition-rise-or-fall-time

器件型号:SN74LVC1G66

 我是否可以知道"dt/dv 输入转换上升或下降时间"的定义?

我们希望在控制输入中使用一点延迟来满足序列要求。 电路如下面所示。

我是否可以知道该延迟会影响 VIH 或 VIL 阈值?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    数据表第10页中指定了十个和十个时序图、包括对测量产生重大影响的负载条件。 从控制逻辑引脚上的电压为 Vcc 的50%到信号路径的输出达到输入上电压的50%所需的时间、都对它们进行测量。 您可以看到转换时间小于10ns。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细解释  一下"dt/dv/dv 输入转换上升或下降时间"的定义?

    如果我们在控制引脚 输入中使用10kohm 和1uF 滤波器、我是否知道这会影响控制? 谢谢

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    很抱歉、我甚至没有意识到您参考了数据表中的规格。  此规格在信号开关中并不常见、因此需要进行一些调查、以了解其原因。  我知道、如果信号转换缓慢、您将保持在开关的未知状态、那么在处于未知状态时、较长时间会消耗更多电流。  这就是应用手册中描述的慢速或浮点 CMOS 的含义。  

    作为最长时间,我知道如果您 使用  大于1MHz 的时钟快速切换信号开关,则会在信号路径上看到奇怪的行为。  同样、对于这些较旧的开关、我可能无法清楚地了解为什么存在此规范、而只是猜测。  

    就 RC 延迟电路而言、我仿真了10k Ω 电阻 器和1uF 电容器的延迟。  信号开关保持未知状态的时间将会更长、并且会消耗额外的电流、直到电压处于高于 VIH 和低于 VIL 阈值的已知状态。

    谢谢、

    Adam