This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:输出电压范围

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3251, TMUX1208, SN74CBTLV3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/735555/sn74cbt3251-output-voltage-ranges

器件型号:SN74CBT3251
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3251TMUX1208SN74CBTLV3251

您好!

我对 SN74CBT3251D 有疑问:

数据表似乎未指定最大输出电压(使用5V 电源时)、也未指定最小输出电压。

在一个应用中、我们看到输出电压范围为1.1至4.2V (预期为0至5V)。

是否有任何东西限制了通过 FET 的 I*R 压降所导致的部件电压?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    由于这些是无源 FET 开关、因此 Vout 不是有效规格、因为开关输出端的电压取决于输入电压和 FET 的导通状态电阻。   

    双向 无源 FET 信号开关有三种主要架构。  

    1) NFET

    2) 2) NFET 与 PFET 并联

    3) 3) NFET、其栅极由电荷泵偏置

    1)将从0V 传递到 Vcc -~1V 的信号

    2)将从0V 传递到 Vcc 的信号

    3)将传递从0V 到略 高于 Vcc 的信号

    本应用手册 选择 合适的 TI 信号开关 更详细地介绍了不同的开关类型以及导通状态电阻不同的原因。

    SN74CBTXXXX 器件是 NFET 类型、这意味着随着输入电压接近 Vcc、导通状态电阻变得越来越高。  这就是为什么您只能在输入为5V 、 Vcc 为5V 的情况下看到大约4.2V 的输出电压。  如果您希望支持 0至5V 电压、则需要使用 SN74CB3Q3251。

    您连接到信号开关的是什么?  您可能还对全新 TMUX1208感兴趣。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    谢谢、这澄清了解决方案并对其有所帮助。
    是否有办法查看使用的导通 FET 类型? (就我可以看到的情况而言、该器件可以从3.3Vcc 传递5V 信号)
    需要与 P2P 兼容、因此 TMUX1208不适用。
    谢谢!
    此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    SN74CBTLV3251是采用16引脚 SOIC 封装、支持0至 Vcc 电压的壁橱 P2P 器件。  该器件的电源电压高达3.6V

    谢谢、
    Adam