This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3154:高电流消耗

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/733149/ts5a3154-high-current-consumption

器件型号:TS5A3154

您好!

我发现这个电路的电流消耗为20mA、它的电流消耗应为1-2uA。

  • CONN_DETECT、CONN_VIN1、CONN_VIN2为悬空状态
  • VCC = 3.3V
  • P1是一个接头、我可以将两个引脚短接在一起

当 P1连接器的 P$2引脚= Vcc 时、电流增加10mA。 我删除了 U2和 U3、电流消耗减少了20mA。 我看到 一个 E2E 主题 、用户使用10V 为开关供电、但使用3.3V 信号对其进行控制。 在这里、开关由5.6V 电源供电、并由3.3V 电源控制。 这是问题吗? 数据表显示2.4V < VIH < 5.5V、因此应该良好。

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    请参阅 TS5A3154数据表中的注2。  如果数字控制逻辑信号悬空或不在 V+或接地端、则会通过 ICC 消耗过多电流。  如果您将逻辑放在开关的 Vcc 上、这是否可以解决问题?

    更多信息可在应用手册中找到。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的回答。 控制引脚(EN、IN)已经是 Vcc 或 GND、因此情况并非如此。 正如我在上一篇文章中提到的、P1是一个接头、在该接头中、我将 P$2引脚短接至 Vcc 或 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fred、

    很抱歉让我感到困惑。 我打算问、如果您使用与向开关 IC 提供的电压相同的电压控制 IN 和 EN 引脚、结果是什么。

    在上面的原理图中、我解释开关电源电压为5.6V、IN 和 EN 引脚为3.3V。 由于3.3V 与"5.6Vcc of the switch "的电压电平不同、我预计会产生一些额外的电流消耗。 如果您将 IN 和 EN 引脚设置为5.6V、电流消耗是否会提高?

    如果这不能解释额外的电流、那么我要查看的下一个位置是 U2连接 C2到 A1。 信号路径可能会将 Vcc 连接到 CONN_VIN1、而该连接可能会产生额外电流。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果不移除部件或切割 PCB 上的布线、我就无法进行真正的测试。 但是、我不认为您的第二个猜测是这样的、因为 CONN_V1 (U2的引脚 A1)是悬空的。

    数据表中未提供内部原理图。 从您的角度来看、产生此额外电流的更合理原因是 IN/EN 和 V+之间的电压差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fred、

    遗憾的是、我们没有提供内部 IC 原理图来保护我们的 IP。

    我认为、额外电流是 IN/EN 和 V+之间的电压差值是合理的、但20mA 对我来说似乎很高。 我可能可以通过订购一些 IC 并将它们放在工作台上来查看它们消耗的电流、并在 V+和 IN/EN 电压之间产生增量。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fred、

    我已经确认、额外的电流消耗是由于上面应用手册中所述的现象造成的。 对于这些类型的器件、我们建议将控制电压设置为 Vcc 或 GND。

    I SET Vcc = 5.5V、IN = 3.3V
    I Measured ICC = 4.7mA。

    如果我设置 in = Vcc
    我测量 ICC =<1uA

    由于您仅通过开关传递3.3V 信号、您是否可以将开关 V+引脚设置为3.3V? 这将消除额外的电流消耗。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间完成此操作。

    这些开关的供电电压为5.6V、因为它们用于路由可能高达5.5V 的信号。 我将在下一个修订版本中考虑其他内容。

    祝你度过美好的一天!

    Fred