This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:启用手动 I2C 控制时实现内部引脚连接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/735427/ts3a227e-int-pin-connection-when-manual-i2c-control-is-enabled

器件型号:TS3A227E

您好!

该器件的数据表指出、不使用 I2C 时必须将 INT 引脚接地。 使用手动 I2C 控制时、是否可以将该引脚接地、但不需要 INT 引脚?

我可以在论坛上找到的内容:

"INT/和 MIC_Pres/引脚是用于与系统通信的状态指示引脚。 这些是为了让系统知道 TS3A227E 发生了变化。 如果您的系统不需要了解 TS3A227E ( INT 引脚)发生的变化或检测到麦克风(MIC Present 引脚)、则可以将引脚接地

(笑声)

谢谢、
亚当"

BR、

Kasperi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasperi、

    INT/引脚只是一个开漏输出。  如果未使用该引脚、则可以将其接地。  

    谢谢、

    Adam