This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:支持1GHz 数字信号开关

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/735370/tmux136-supports-1ghz-digital-signal-switching

器件型号:TMUX136

您好!

我现在看的是 TMUX136。 我不确定6.1GHz 带宽是否足以支持1GHz 方波数字信号。 我想知道多路复用器带宽与信号频率的一般比率。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    如果您的数据速率为1Gbps,我们建议您选择带宽大于1.5GHz 的交换机。  

    有关 更多 信息、请参阅信号开关常见问题解答页面。

    谢谢、

    Adam