This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16210:需要什么电源电压才能通过 SN74CB3Q16210DGVR 传递1.8V 信号?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/734102/sn74cb3q16210-what-supply-voltage-do-i-need-to-pass-1-8v-signals-through-sn74cb3q16210dgvr

器件型号:SN74CB3Q16210

您好!

 我们在设计中使用的是 SN74CB3Q16210DGVR。 数据 I/O 信号为1.8V ( TCI6630K2LXCMSA2处理器的 DFE)、将被切换。 ""Data I/O 支持0V 至5V 信号传输
电平(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V)"。 VCC 在2.5至3.3V 的范围内

因此、对于1.8V 信号、我们需要将1.8V 连接到电源 VCC 引脚还是3.3V?

请回复:

此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumathi、

    建议运行条件规定 Vcc 电压必须介于2.3V 和 3.6V 之间。 当存在有效 Vcc 时、您可以通过信号开关传递0V 至5.5V 范围内的任何电压。

    另请注意、用于切换数字逻辑引脚 OE 以打开和关闭开关的 VIH 电平需要至少为2V、电源电压为3.3V。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的支持。

    此致、
    Sumathi