This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:以太网交换机应用问题

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/733784/ts3l501e-ethernet-switch-application-question

器件型号:TS3L501E

您好!

以太网交换机,TS3L501E 数据表显示了应用原理图,该端口 A 连接到主机,  

端口 B 和端口 C 分别连接到 RJ45  

如果我的应用是端口 A 连接到 RJ45,端口 B 和端口 C 连接到两个不同的 SoC,通过硬件选择,

还可以吗?

谢谢。

Joseph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joseph、这应该可以。 TS3L501E 是一款双向开关。 可以根据您的应用要求连接 A/B/C 端口。