This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:产品改进了通道与放大器;封装性能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, SN74LVC1G3157, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/733289/ts3a5223-product-improve-channel-package-performance

器件型号:TS3A5223
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157TS5MP645

您好:

我们的客户正在寻找一种可能的解决方案、以找到比当前 TS3A5223 (2:1 SPDT 和 uQFN)更小的封装和更多的通道。

我们是否有这方面的计划或路线图?  

(应用:WiFi/云设备)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    客户在两个不同的位置之间切换的信号是什么? 所需通道数是多少? 所需的尺寸是多少?

    TS3A5223器件是2.52mm^2的双通道2:1。 每通道1.26mm^2
    SN74LVC1G3157是0.8mm ^2的单通道2:1。 每通道0.8mm^2
    TS5MP645是一款12通道2:1器件、面积为5.856mm^2。 每通道0.44m^2、这对于每个通道的 IC 面积最有效。

    谢谢、
    Adam