This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:电平位移功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/733283/sn74cbtlv3257-level-shift-function

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们计划在 CPU (1.0V)和 BMC (3.3V)之间的 JTAG 上使用此 MUX。

我们的 Vcc 为3.3V。

根据我们的理解、轨到轨开关意味着该 IC 可以支持+VDD 电平位移。

但我们不确定该多路复用器是否支持电平位移? 或者我需要添加 GTL IC (SN74GTL2014PWR)吗?

如果是、JTAG 信号中有 TDI 和 TDO、那么我需要两个 SN74GTL2014PWR (一个 LVTTL、一个 GTL)?

谢谢!!

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    SN74CBTLV3257广泛用于 CPU 和 BMC 之间的 JTAG 切换。  该器件具有轨到轨开关、这意味着它不会衰减在0至 Vcc 的整个电压范围内通过开关的信号。  这没有任何电平转换功能、但会将任何信号传递到 Vcc。  

    我们还看到新的 TMUX1511器件也开始用于 JTAG 应用。

    要实现电平转换功能 、您需要使用电平转换 IC。  

    谢谢、

    Adam