This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:信号将在通过两个频率高达15MHz 的 SN74CBT3251后衰减。

Guru**** 2815415 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3251, MUX506, SN74CBTLV3251, SN74CB3Q3251, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/733028/sn74cbt3251-signal-will-attenuate-after-passing-through-two-sn74cbt3251-with-frequency-up-to-15-mhz

器件型号:SN74CBT3251
主题中讨论的其他器件: MUX506SN74CBTLV3251SN74CB3Q3251TMUX1208

尊敬的先生:

当我使用多路复用器 SN74CBT3251时会出现问题。 信号源是一个50MHz 光学接收器、可将光学开/关转换为高/低电压。

 

我的问题是信号在通过两个多路复用器 SN74CBT3251后随着频率的增加而衰减。

当时钟频率高达15MHz 时、逆变器 SN74LVC14AD 之后、我全部变为低电平。

 

你有什么建议吗? 目前、我想尝试另一个多路复用器 SN74HC151PWR。

 

谢谢、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    诸如 SN74CBT3251的无源 FET 开关将由于其导通状态电阻和导通状态电容而衰减信号。 如果您绘制跨频率的插入损耗(衰减)、您将看到 SN74CBT3251器件在~200MHz 时具有大约-3dB 的衰减。

    每次信号通过开关时都会发生这种衰减、因此如果两个开关级联在一起、200MHz 时的衰减将为-6dB。

    为什么要级联两个 SN74CBT3251器件? 您是否考虑过 MUX506等器件?
    SN74CBT3251的 Vcc 是多少?
    您放置在开关信号路径上的信号电压是多少?


    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复和建议。

    在 我的多路复用系统中 、该设计 包括 45个输入和2个输出。 因此 、我需要两级多路复用器、第一级是6路复用器。 第二级是2路复用器。

    SN74CBT3251的 VCC 为5V

    理想情况下、输入信号为15MHz 和 5V 时钟。 ( 打开时、输入信号将衰减至约4V。)

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    SN74CBTXXXX 器件是单 N 沟道 FET、这意味着在5V 电源下、它们只能通过开关的4V 电压。  这 是因为 N 沟道 FET 需要 ~1V 栅源电压(Vgs) 来开启 FET。   以下摘录自 选择合适 的信号开关  、其中介绍了不同类型的 FET 开关架构。   

    如果您希望通过开关传递5V 信号、则需要从具有传输获取架构的不同器件系列中进行选择(n 通道与 p 通道 FET 并联) 如 SN74CBTLV3251 或 n-FET 开关、其栅极电压由 SN74CB3Q3251等电荷泵进行升压。  与简单的 N 沟道 FET 不同、这些器件将能够传递0V 至 Vcc 的信号。

    我们还有 一款新器件 TMUX1208、您可能也会对自己的应用感兴趣。  

    谢谢、

    Adam