This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:1.8V V+下 TS3A5018的带宽

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1185347/ts3a5018-bandwidth-of-ts3a5018-under-1-8v-v

器件型号:TS3A5018

您好:

数据表中记录了 V+= 3V 至3.6V 和2.3V 至2.7V 时的 BW 300MHz、但 我无法找到1.8V 时的 BW。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许您好、

    第18页的图29是您要查找的内容。 该图的偏离频率大约为250-275MHz。


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami:

     BW 的值以-3dB 为基础、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许您好、

    正确!
    通常、我们建议选择带宽为您所使用频率带宽的1.5-3倍的器件。 只是为了留出一些回旋余地、理想情况下、您希望在更平坦的区域工作。 这并不是说您在接近最大带宽的情况下无法成功工作、但请记住、我们的多路复用器是无源器件、负载在带宽中起作用。 因此、如果负载比数据表中测试的负载重、那么如果您设计额外的净空、您就不会感到头疼。  

    谢谢、
    Rami