This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:DSI 汽车需求

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646, TS5MP646, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1185289/ts5mp645-dsi-automotive-need

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件:TMUX646TS5MP646SN3257-Q1

大家好、

我们需要汽车应用上的2:1 DSI 多路复用器、

我们是否有用于汽车的 Q 产品?

或具有 Q 版本的其他合适器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我们不会有 TS5MP646的汽车版本(但请注意、TMUX646是此器件的更新版本)。  

    话虽如此、您使用的电压和频率范围是多少? 您的客户需要多少个渠道?
    我们拥有一些汽车2:1器件、这些器件可能能够满足需求。 3257-Q1可能会起作用? 3257-Q1是一款带宽为1.2GHz 的5V 器件。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    您是指 SN3257-Q1吗?

    我阅读了数据表、没有提到它支持 DSI。

    DSI 通常需要10通道。

    至于他们至少需要4.5GHz 的频率,我认为 TMUX646是最佳解决方案,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    抱歉、是 SN3257-Q1。 因此、数据表不会提及器件 可以支持的每个信号。 我们当然拥有更专门用于特定协议或信号的器件、但这并不意味着其他器件将无法正常工作。 只要该器件能够处理所支持的电压、频率范围和电流、它就成为一种可行的解决方案。

    话虽如此、总数据吞吐量为4.5GHz、对吧? 这与每通道带宽不同(请参阅常见问题解答: [常见问题解答]如何根据协议的数据速率选择正确的模拟开关/多路复用器带宽?)。  

    我也在网上找到了 MIPI 的这个示例:  



    如果我们有4.5GHz 和4个通道、则线速率将为1.125GHz。
    根据我的发现、MIPI 也是一个双倍数据速率接口、因此读取将在上升沿和下降沿发生:  



    因此、我们将采用1.125GHz 并将其一分为二。 当然、我会与客户确认是否正确理解了请求、但在我看来、我们实际上只需要支持每 通道~562MHz。 换句话说、我们只需要一个能够处理600MHz 以上的多路复用器(实际上、我建议使用更接近此带宽加倍的器件)。  

    SN3257-Q1是一款4通道器件、因此、它无法在单芯片中支持此功能、但我们必须使其成为汽车应用中的多芯片解决方案(3 x SN3257-Q1)。 它将为我们提供符合汽车标准的器件、能够处理相关信号。 否则、我们将无法使用符合汽车标准的器件来支持该带宽和通道数。  
    我可以问这个客户是谁?

    如果不需要汽车、那么您可以正确地看到 TMUX646将是这里的最佳选择。

    谢谢、
    Rami