请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3160 团队、
我代表我的客户发布:
我正在考虑将您的 TS5A3160器件用于我们的应用之一。 我想用一个开漏/集电极信号来驱动逻辑输入、以实现一个廉价的电平位移。 但是、数据表显示了4.5V 至5.5V 电源的100uA 相当高的泄漏电流(第6.5节与第6.6节)。 我怀疑这可能是一个拼写错误。 请确认所附图片中的问题。
谢谢、
Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.