This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:输入泄漏电流的数据表错误?

Guru**** 1172980 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/636443/ts5a3160-datasheet-error-on-input-leakage-current

器件型号:TS5A3160

团队、

我代表我的客户发布:

我正在考虑将您的 TS5A3160器件用于我们的应用之一。  我想用一个开漏/集电极信号来驱动逻辑输入、以实现一个廉价的电平位移。  但是、数据表显示了4.5V 至5.5V 电源的100uA 相当高的泄漏电流(第6.5节与第6.6节)。  我怀疑这可能是一个拼写错误。  请确认所附图片中的问题。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您的客户已正确识别数据表中的错误。  该规格的读数应为 Iih、当 Vcc = 5、5时、IIL 输入泄漏为+/- 100nA。

    请留出2周时间让更改在网络上生效。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    数据表已更新并已在网络上发布。

    谢谢、
    Adam