请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3257 主题中讨论的其他器件: TMUX136
你(们)好
我的客户倾向于将 SN74CB3Q3257用于双向400MHz EMMC5.1场景。 请帮助回答以下问题。
SN74CB3Q3257是否适用于此场景?
2.客户在此场景中需要级联2个 SN74CB3Q3257、对吧?
此致
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户倾向于将 SN74CB3Q3257用于双向400MHz EMMC5.1场景。 请帮助回答以下问题。
SN74CB3Q3257是否适用于此场景?
2.客户在此场景中需要级联2个 SN74CB3Q3257、对吧?
此致
David
David、
SN74CB3Q3257是一款支持高达500MHz 信号的双向开关。 如果您级联这些器件、则信号 将出现寄生导通状态串联电阻和每个 级 通过开关的导通状态并联电容。 SN74CB3Q3257 在400MHz 下具有大约~3dB 的损耗、如果您将其中的两个串联放置、则会由于开关寄生而产生~6dB 的损耗。 您需要计算系统 可承受的信号完整性、包括发送器、接收器、开关损耗、 布线和布局损耗等、以充分了解 系统是否会处理这些损耗。
为什么需要级联开关? 你有图表吗? 也许有一个不同的部分可以为您提供相同的功能。
您是否了解 过我们的全新 TMUX136器件? 在400MHz 下、它不会有太多的损耗。
谢谢、
Adam