This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227在上电时发出噼啪声

Guru**** 2503965 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/638030/ts3a227e-ts3a227-pop-sound-on-power-up

器件型号:TS3A227E

大家好、

 我的客户在其 Lenovo dock 项目中使用 TS3A227。 Lenovo 抱怨说、当他们打开坞站电源并将其电话插孔连接到有源扬声器时、会听到2个噼啪声(可能接近2KHz 频率)。 我们可以看到 L/R 通道上显示了2个脉冲(5mV 直流电平)。 我们认为这是3/4极耳机的检测功能。 但是...

TS3A225产品没有发出噼啪声。

2.当他们将放大器连接到插孔时,没有任何噼啪声。

 是我们可以在加电时减少弹出(检测)声音的任何操作.... 为什么 TS3A225没有声音?

 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我们将分析差异并尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TS3A227E 不会在 L 通道上施加信号电压。  检测期间、该引脚接地。  TS3A227E 未连接到 R 通道、因此不会在该引脚上引起任何噪声。  是否可以从电路板上移除 TS3A227E 并查看噪声是否仍然存在?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我们没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

     我们移除了 TS3A227前面的音频源/IC、在为系统加电时仍然可以看到显示的小信号。 因此我们认为227可能需要检测序列--尽管它很小,而且在 HP 中听不到。 供参考、感谢您的帮助。

    此致、

    Gary。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    从概念上讲、我们不会解决问题、但我们尝试与客户讨论、以描述227需要在启动时执行检测过程。 将告诉您终端客户是否对其有更多反馈。 感谢你的帮助。

    此致、

    Gary