This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16212:支持最大数据速率

Guru**** 2556160 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T16212, SN74CBT16232, SN74CBT16390, SN74CBTLV16292, SN74CBT162292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/639247/sn74cb3t16212-maximum-data-rate-support

器件型号:SN74CB3T16212
主题中讨论的其他器件: SN74CBT16232SN74CBT16390SN74CBTLV16292SN74CBT162292

我们希望仅在加电时选择两个处理器之间的并行 NOR 闪存连接(48个连接)。

我们的 NOR 闪存访问时间将为90ns。

我们计划在 我们的应用中使用 SN74CB3T16212 4或5个 IC 来覆盖48个连接。  

它支持并行接口还是闪存接口?

支持的最大数据速率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    您是否会评论另外两个细节?

    NOR 闪存侧和 CPU 侧的电压电平是多少? 两者都是3.3V 吗?

    2.所需的最快数据速率是多少?


    如果您能给我画一个方框图、这将对我了解48根导线是如何连接的非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有信号均为1.8V IO 标准双向信号、我认为 SN74CB3T16212支持数据表中提到的1.8V IO。

    1、全部 为1.8V NOR、CPU 和 FPGA。

    2.每个引脚的最大数据速率为20-25MHz? 它支持的最快数据速率是多少?

    连接如下所示:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    感谢您的详细图纸。 您是否对 TI 的 SN74CBT16232开放? 它是一个16通道2:1开关。

    在 NOR 闪存侧、您有(26 + 16)根导线。 然后、三个 SN74CBT16232应该足够好地处理它。 它非常具有成本效益和布板空间占用。

    电源电压为5V、而通过的信号可为1.8V 逻辑电平。 我不知道您的5V 电源设计是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在我的系统中、如果 我使用  SN74CBT16232、则没有5V 电源、 那么我必须生成5V。

    另一件事让我们看看我是否也在系统中生成5V 电压。

    请确认该 IC 是否还需要时钟输入进行选择 、或者 S0和 S1输入是否足够、因为我不想使用时钟输入。

    支持的最大数据速率是多少?

    其次、如果我使用五 个 SN74CB3T16212 IC、 除了成本和电路板尺寸之外、还有什么限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我会犹豫是否使用 SN74CB3T16212来通过1.8V 逻辑、因为该器件的输入和输出不是线性的。 它具有内置电平转换功能。 它对于轨到轨输入/输出非常方便。 但是、在本例中、您需要在1.8V 逻辑通过时使用3.3V 电源。

    为了简化控制逻辑和电路、如果您可以在系统中生成5V 电压、SN74CBT16390将是一个不错的选择、尽管它也有16个通道。

    我真正喜欢的另一个3.3V 总线开关是 SN74CBTLV16292。 它具有500欧姆的内部下拉电阻器。 您的处理器和 FPGA 不需要访问闪存。 SN74CBTLV16292可下拉闪存的接口、从而避免电路中出现高阻抗节点。 但是、它仅为12位。 我们还有此类器件的5V 版本。 它是 SN74CBT162292

    这些总线开关和您的其他芯片之间的电源排序不是一个问题、因为它们具有一个特性、即当 Vcc 为0时、I/O 电压被允许为非零。

    对于这些总线开关、通道带宽没有特性。 我通常使用 Ron 和 Con 来匹配3dB 带宽。 它应高于100MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我们没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)–

    谢谢、
    Adam