请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4052B 我想使用使用多路信号分离器(?)仅使用单个 LED 驱动器 IC 来控制多个 LED (12个) 模块类型。 下面 显示的是该概念。 我制作了两张图来帮助您理解。
因此、我有12个 LED 可供控制、但一次只能打开一个 LED。 如果它们同时打开/关闭、我本来只 使用多通道 LED 控制器。 但是、我一次只控制一个 LED、我觉得使用具有多路信号分离器开关的单个 LED 控制器会更高效、更易于设计。
问题是多路信号分离器 IC 允许极低的电流流动(20mA)。 电流至少应为500mA。 我正在考虑使用 ULN2803A (达林顿 阵列)、但仍然没有明确的想法。 有人可以帮帮我吗? 谢谢你。