This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:在更高频率(5MHz - 60MHz)下 MUX 输出端的衰减电压振幅

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/642450/mux506-attenuated-voltage-amplitude-at-output-of-mux-at-higher-freq-5mhz---60mhz

器件型号:MUX506

我在较高频率下使用 MUX506和 MUX3d06。 当我翻转通道并将输入与输出0-p 电压进行比较时、输出会产生较低的振幅。 我希望返回相同的信号、但我不太熟悉射频信号的行为、因此这可能是应该预料到的?
不过、该组件应该具有500MHz 的宽带、因此我假设在该频率范围内工作时不会出现问题。  
发生这种情况有什么原因、还是有任何方法可以抵消这种衰减?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    当多路复用器导通时、信号路径上存在传导电阻。 MUX506具有125欧姆传导电阻。 即使在直流或低频条件下、只要您有负载电阻器、例如50欧姆、MUX506也会以分压方式衰减您的信号。