This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3305:在启动期间隔离输入 A 和输出 B、保证器件完全关断、在启动期间和 VCC 禁用时、B 上无信号

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, SN74CB3Q3305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/641202/sn74cb3q3305-isolated-input-a-and-output-b-during-start-up-guaranty-that-the-part-is-completely-off-no-signal-at-b-during-start-up-and-when-vcc-is-disable

器件型号:SN74CB3Q3305
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66

您好!

我的客户希望确保在启动阶段和未应用 Vcc 时开关处于关闭状态。

我们正在研究两个部分、但如果您认为有更好的部分、请告知我们。

输入为3.3V

信号 A 和 B 仅用于 CPU 完成的电压测量。

客户查看的部件如下:

SN74CB3Q3305和 SN74LVC2G66

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡迈勒

    为了确保 Vcc = 0V 时信号路径为高阻态、您需要找到一个具有数据表中指定的条件的开关。  该规范由许多不同的名称调用:IOFF、断电保护、Ipoweroff 等、但它们都描述了 Vcc = 0V 时信号路径泄漏的特征

    SN74CB3Q3305器件的数据表中具有此规格、但 SN74LVC2G66没有。

    您可以在我们 的 TI.com 开关搜索工具上搜索具有此断电保护功能的所有开关。

    谢谢、

    Adam